直播研讨会 · 具身智能

Touch · Think · Trust

打造在真实世界中可靠运行的具身智能

只会“看”的机器人还无法胜任工厂工作。了解具身 AI 大脑、智能抓取与内置安全的人形机器人平台如何协同,推动具身智能从演示走向实际部署。

2026年12月2日(周三)
Zoom 直播 · 60 分钟
下午 2:00 – 3:00(北京时间)
东京/首尔 15:00 · 新德里 11:30
提供中文字幕
英文演讲 · 提供回放
Galbot 轮式人形机器人
联合呈现
Robotiq
Galbot
Safetics
关于研讨会

三大瓶颈,三家企业,一条从实验室到生产现场的完整链路

具身智能面临三大瓶颈,三家企业各自专攻其一。本次研讨会,我们将同台对话,共同探讨如何整合三方核心能力,打通从实验室模型到人机安全协作的完整链路。

贯穿其中的主线是真实世界中的操作:Galbot 提供具身大脑与人形机器人平台,Robotiq 赋予指尖触觉感知与抓取能力,Safetics 则提供人形机器人控制套件并内置安全设计,让机器人本体从第一天起即可投入研究。

TOUCH
机器人能否不只是“看”,还能感知接触?
Robotiq

TSF-85 触觉指尖、FT-300-S 力/力矩传感器、自适应夹爪,以及 Contact Core(Isaac Sim 资源、ROS 2、丰富接触数据 API)。

THINK
一个模型能否规划并控制机器人全身,包括双手?
Galbot

可更换末端执行器的 G1 轮式人形机器人,以及全身具身基础模型 AstraBrain(含面向灵巧手的 AstraBrain-Dex)。

TRUST
能否从第一天起就稳定站立、行走,并安全地开始学习?
Safetics

面向研究实验室的 Humanoid Control Packages:双足行走与 VLA 数据采集系统,并内置接触安全与风险评估功能。

您将了解

强大的大脑、能感知的手,以及能即刻应用最新技术的平台

01
Think:一个大脑掌控全身

将手臂、双手和底盘作为一个整体来感知、规划和控制的人形机器人,能够适应新任务,并在环境变化时持续工作。

02
Touch:经久耐用的指尖

仅靠视觉无法捕捉接触瞬间发生的一切,而正是此时的力、压力和振动决定了抓取能否稳固。TSF-85 直接在指尖读取压力、振动和方向,并由专为连续生产中数百万次循环而设计的工业夹爪提供支撑。

03
Trust:第一天即可开展研究

Humanoid Control Packages 以安全优先的配置,为研究实验室提供双足行走能力和 VLA 数据采集系统,让研究从第一天就开始。

04
Together:从实验室到生产现场

了解这三层能力如何结合,推动具身智能从演示走向部署。

演讲嘉宾

认识专家

Jun Meng Chow
第 1 场 · TOUCH
Jun Meng Chow
东盟区域销售经理
Robotiq Inc.

The Proven Hand: Unlocking Physical AI Data with 30,000+ Deployed Grippers

Robotiq
Zoey Lim
第 2 场 · THINK
Zoey Lim
海外事业部商务经理
Galbot

The Brain: A Generalist Brain Model for Humanoid Robots

Galbot
Minhee Kim
第 3 场 · TRUST
Minhee Kim
国际大客户经理
Safetics Inc.

The Body: Ready for Research from Day 1

Safetics
议程 · 北京时间(UTC+8)

60 分钟,三场演讲,现场问答

14:00 – 14:03
开场致辞
Robotiq(主办方)· 会议须知,以及三家企业为何携手
14:03 – 14:18
TOUCH
The Proven Hand: Unlocking Physical AI Data with 30,000+ Deployed Grippers
Jun Meng Chow,东盟区域销售经理,Robotiq Inc.
  • 硬件基础:为何 30,000 多次成功部署对 AI 可靠性和持续数据采集至关重要(高运行率、IP 防护等级的耐用性)。
  • 释放“手”的数据:TSF-85 触觉传感器(压力、1000 Hz 振动、方向)如何从您早已信赖的夹爪中提取丰富的多模态数据。
  • 无缝衔接仿真与现实:借助 Robotiq 开源的 Contact Core(Isaac Sim 资源、ROS 2、丰富接触数据 API),更快地训练模型,并部署到久经验证的硬件上。
14:18 – 14:33
THINK
The Brain: A Generalist Brain Model for Humanoid Robots
Zoey Lim,海外事业部商务经理,Galbot
  • 一个大脑,全身智能:Galbot 的 AstraBrain 如何统一感知、推理、规划和全身控制,实现协调一致的人形机器人行为。
  • 构建通用具身基础模型:Galbot 打造可适应多样任务与环境的机器人智能的方法。
  • 从模型到真实世界的自主能力:通用智能如何在零售、工业、物流等真实场景中转化为实用的自主能力。
14:33 – 14:48
TRUST
The Body: Ready for Research from Day 1
Minhee Kim,国际大客户经理,Safetics Inc.
  • 人形机器人研究为何尚未开始就停滞:团队花费大量宝贵时间只为让人形机器人可靠地站立和行走,而每一次跌倒都会让机器人及周围人员面临风险。
  • 稳稳站立的人形机器人:Bipedal Locomotion Package 如何在被推挤和碰撞后恢复平衡,并在斜坡和不平地面上稳定行走。
  • 第一天就投入研究:VLA Data Collection System 如何让您的实验室立即开始采集训练数据。
14:48 – 14:58
现场问答
主持:Robotiq · 可通过 Zoom 问答功能提问,或在报名时提交问题;各合作伙伴将就各自领域作答
14:58 – 15:00
总结
后续步骤、回放及相关资源
适合人群

专为推动机器人走出实验室的团队打造

  • 开发操作或 VLA 模型的机器人与 AI 研究人员及初创企业
  • 人形机器人与移动操作机器人开发者
  • 正在转向 AI 驱动工作单元的系统集成商和自动化工程师
  • 正在评估具身智能试点项目的制造与研发负责人
  • 高校及研究实验室
2026年12月2日(周三)
14:00
北京 · 台北 · 新加坡 · 吉隆坡
UTC+8
15:00
东京 · 首尔
JST / KST
11:30
新德里
IST
60 分钟 Zoom 英文直播研讨会,提供中文字幕和回放。

推动具身智能从演示走向部署

2026年12月2日(周三)下午 2:00(北京时间),与 Robotiq、Galbot 和 Safetics 相约直播。

立即报名

无法参加直播?立即报名,即可获取回放视频。